This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 镍氢充电器

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2002, BQ24001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817573/nimh-charger

主题中讨论的其他器件:BQ2002BQ24001

我想知道哪些是 BQ24系列的 IC、可用于通过5V USB 总线为2节镍氢电池充电

所有 BQ24充电器均用于锂离子或锂聚合物电池、我是否也可以将其用于镍氢/镍镉电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 BQ2002或 BQ24001。