This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2022A:bq2022A SDQ

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2022A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816043/bq2022a-bq2022a-sdq

器件型号:BQ2022A

bq2022A 数据表规定 SDQ 引脚编程电压范围为11.5V~12V、 SDQ 引脚的最大额定电压是多少? 因为数据表未提及最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 VPU、它为7V。我们建议在 SDQ 引脚上使用不超过12.5V 的电压作为绝对最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 BTW、 bq2022A SDQ 引脚需要什么编程电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 OTP、电流无关紧要。 编程由电压完成。