This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3040:UCD3040的问题

Guru**** 2328570 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816002/ucd3040-questions-of-ucd3040

器件型号:UCD3040
主题中讨论的其他器件:UCD3138

各位专家:

我测量了 UCD3138/UCD3040的引脚阻抗,但此测量结果有2个:UCD31xx,相关 PMBus 的引脚(PMBus_clk...) 我们以仪表的形式测量了 OL、UCD3040以仪表的形式测量了兆电平引脚阻抗、据我所知、它应该是 PMBus pin.ca的漏极开路、您可以告诉我为什么它有2个不同的结果、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    工程师正在对此进行研究、并将作出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道在 UCD3138上、我们移除了 PMBus CLK 和数据引脚上的上部保护上部 ESD 保护二极管。  这样、当总线上的其他器件处于活动状态时、UCD 就可以断电。  在二极管就位的情况下、UCD 会通过二极管消耗一些功率进入芯片的其余部分、这会导致启动时出现问题、并在 PMBus 线路上放置一些漏极。\

    我怀疑我们在3040上也做了同样的事情。  您在执行此测试时是否已打开 UCD 电源?  如果不是、您可以通过其他引脚而不是 PMBus 引脚为其加电。