This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:电池充电器解决方案

Guru**** 2554080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, LP2951, TPS25921L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817118/lm317-battery-charger-solution

器件型号:LM317
主题中讨论的其他器件: LP2951TPS25921L

尊敬的团队:

我的客户希望使用此器件作为电池充电器电路。 其输入为12V、NIH 电芯为4.8V 标称值。 但它们的充电条件大于8.5V/100mA。 我仍然可以使用该电路吗?

在数据表中、显示 Vi 应大于 VBAT+4.25V、根据我的条件、Vi 需要大于12.5V、对吧?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    为了使 LM317处于建议的工作条件(LM317的设计、测试和特征运行区域)内、您需要至少具有3V 的余量(输入电压-输出电压)。  由于 LM317的基准电压为1.25V、这意味着 Vin 需要比您预期的输出电压高4.25V (3V + 1.25V)才能使用、如图18所示。  如果您希望 LDO 的输出电压为8.5V、则需要在输入端提供12.75V (8.5V + 4.25V)的电压。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我客户项目中的输入电压为12V。 您能否帮助推荐其他符合我的条件的器件?

    输入:12V, 输出:>8.5V/100mA

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    您是否还需要经过稳压的输出电压来匹配电池? 似乎可以在任何 LDO 中添加一个限流负载开关、例如我们的 LP2951。 您知道电池可以承受的最大电压吗? 也许 可以添加 TPS25921L 来控制到电池的输出电流并限制压降量。