This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:UCD3138自动模式切换

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816049/ccs-ucd3138-ucd3138-automatic-mode-switching

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

在 UCD3138 自动模式切换中,当滤波器占空比触发阈值时。我发现模式 将在下一个 DPWM 周期切换。

自动模式切换是否 提示响应,    当过滤器占空比触发阈值时,模式是否立即切换?

  自动模式切换开关模式的时间顺序是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一位专家正在研究这一问题并将作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我总是说、器件是自己的最佳文档、因此如果您看到的是这种情况、这可能是正在发生的情况。

    这正是我所期望的、因为 DPWM 周期中间的模式切换可能会导致问题。

    通常、我们建议将 DPWM 配置为在周期开始时更新。  在更新窗口中、DPWM 逻辑会解释所有内容、并设置该周期的所有边沿。  我希望此时的滤波器输出将决定该周期的模式。  当然、它不会比这快。