This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:TPS5450

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817070/tps5450-tps5450

器件型号:TPS5450

您好!

使用 TPS5450的 IAM、根据数据表中的电路图、有 R1=10k 和 R2=3.16k 的电阻分压器网络、但在我的情况下、我使用 R2 =3.3k、因为3.16k 不可用。 以下是观察结果

输入电压 输出电压 Vsense (引脚编号4)
5.5. 3.6. 0.98
6. 4.08 1.10.
7. 5.02 1.36.
12. 2.92 0.80

当我施加12V 输入电压或11V 输出电压下降后、在12V 之后、它保持恒定2.92V

我的要求是 VIN =24V、Vout=4.2V、电流=3.5A。

请指导我如何实现该目标。

此致

Ajitem Kudtarkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajitem,

    根据数据表第5页、VSENSE 电压应恒定为1.21V、输出应根据反馈电阻分压器的值处于定义的设定点。

    请使用 WEBENCH 帮助选择组件。 如果仍有问题、您可以转发布局以供查看。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我的问题是、当输入电压直到10时、输出电压为5V、在将电压增加到24个输出电压保持恒定至2.9V 后。

    如何解决这一问题、因为在我的电路中、我将提供24V 输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajitem,

    VENSE 电压为什么在这里不恒定? 请发送布局以供审核。 特别是、反馈电阻应靠近 VSENSE 引脚放置、VSENSE 的走线应尽可能短、并远离电感等噪声源。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 您的回复。  
    请找到我们制作的电路板附加图片。 我们已提供输入12v、并且在没有提供任何负载的情况下获得4.3V 输出。
    以下是我们观察到的观察结果:
    当我们从5.5V 开始逐渐增加输入电压到6V 时、输出是恒定的。 当输入达到6V 时、电源短路、输入电压无法增加。
    2.当我们在 不连接任何负载的情况下提供直接12伏输入时,电路工作正常,当我们再次连接负载时,电源短路并降至5.2伏
    请帮帮我。
    谢谢  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajitem,

    我不确定反馈电阻器在您的试验电路板中的位置、但它们应靠近 VSENSE 引脚(使 VSENSE 迹线尽可能短)。 最好使用 TPS5450 EVM 来检查此电路的运行情况。

    此外、这些输出电容器(220uF/63V)的 ESR 可能过高、导致低频 ESR 为零。 我建议安装具有固有低 ESR 的陶瓷输出电容器(例如47uF/10V)或具有合理 ESR 值(< 20m Ω)的低压电解电容器。 更多详细信息、请参阅 TPS5450数据表的第8.2.2.6节。

    此致、

    Tim