This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26480-Q1:LDO 是否存在内置延迟?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26480SQ-AAEV, LM26480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817308/lm26480-q1-is-there-a-built-in-delay-for-ldos

器件型号:LM26480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM26480SQ-AAEV

您好!

在使用 LM26480SQ-AAEV 评估板以及在我的设计实施中、我观察到以下情况:

使用3.3V 的输入电压并将 ENLDOx 直接连接到 VINLDOx、以便在施加输入电压后立即启用 LDO、 我观察到从 ENLDOx 的电压电平达到2V 到相应 LDO 的输出斜升大约6ms 的延迟。

我想知道 LDO 的启动是否存在未记录的延迟。 数据表的第7.6节提到 LDO 的开通时间(Ton)通常为300us。

我希望得到一些指导。

此致、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我已将您的问题转交给负责的应用工程师、但由于美国独立日的原因、他的回复可能会延迟一点、谢谢

    图莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    您能否共享 LM26480-Q1设计的原理图?

    正如 LM26480-Q1数据表第15页所述、当 ENSW1/2直接上拉至 VIN 时、我预计 SW1和 SW2开关稳压器在首次上电时会有~8ms 的延迟。

    '在将 VIN 施加到器件后、可立即采用使能信号。 然而、在使能信号置为高电平之前、VIN 必须稳定大约8ms、以确保内部偏置、基准和灵活的 POR 时序稳定。 此初始延迟仅在器件首次上电时才是必需的。"

    但我不希望 LDO 出现这种延迟、如第30页的图28和图29所示