Other Parts Discussed in Thread: TPS22930A, TPS22918
主题中讨论的其他器件: TPS22918
您好!
TPS22930A 显示它支持受控浪涌电流。 但无法从数据表中找到说明。 请建议如何控制浪涌电流。 我的客户 在其设计中使用了 TPS22930A、但 Cin 和 CL 表明 、浪涌电流很有可能满足要求。 在此 情况下、请建议如何改进或推荐更好的器件、谢谢。
Cin:10uF/0603+100NF/0402
CL:470uF/7343+10UF x2/0603+100nF x10/0402