This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:bq76930是否可以定期启动?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817587/bq76930-bq76930-can-regularly-to-boot-up-or-not

器件型号:BQ76930

我有一个使用2个 BQ7693003的产品设计。 使用直流 电源充电时、我可以正常读取电池电压和电流。但是、当我使用客户的充电器为电池充电时、我将遇到电池电压未更新或电流未更新的情况。我已经找到原因。  客户充电器的质量会干扰我的 BQ7693003工作。 请问、是否可以定期启动 BQ7693003? 或者是否有更好的方法?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Skate、您好!

    我不确定我是否理解。 如果 BQ76930进入运输模式、则需要向 TS1引脚发送引导信号。 可以任意次数执行此操作。 但是、了解器件进入运输模式的原因或无法报告电压和电流的原因非常重要。 这对于确保某个东西不会随着时间的推移而损坏非常重要。

    此致、

    Matt