This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:无法调节占空比

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP21318, TL431, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817061/tps2373-4evm-758-duty-cycle-cannot-be-adjusted

器件型号:TPS2373-4EVM-758
主题中讨论的其他器件:PMP21318TL431UCC2897A

您好,

我的设计与 8228.PMP21318_revA (001)_Sch.

在电路板上、我发现占空比不可调、占空比始终是最大输出。在 12V 5A (效率为90%)下正常工作、纹波为正常50mV。其中、TL431附近的电路具有很强的干扰、导致负载提升、 TL431 K 电平始终为11V、几乎不变、因此另一端的光耦合器反馈电压始终为3.3V (TP23)、因此占空比最大、始终相同。这一问题的原因可能是什么?我现在正在测试外部电源。

我的原理图

e2e.ti.com/.../_9F530674FE56_.pdf

参考原理图

e2e.ti.com/.../7411.8228.PMP21318_5F00_RevA_2800_001_29005F00_Sch.PDF

输出电压纹波

TL431 K 纹波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    即使输入电压范围发生变化、占空比还是不变? 它的工作占空比是多少? 它与我们的测试报告是否不同(在初级 FET 上测量的精度为~60%)?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    占空比随  输入电压范围的变化而变化、但非常小、 占空比为51-53%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    今天是美国的国庆节。 我们将能够在星期五尽早为您解答问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的回复、祝您愉快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    查看原理图、我没有发现问题。 此外、在阅读上述描述后、行为看起来正常。 当 FB 为3.3V 时、您不在最大占空比范围内。 请参阅 UCC2897A 数据表中的以下内容。 如果您的输出电压根据您的输入电压和输出电流范围进行调节、则直流/直流转换器不受占空比限制。

    控制电压在内部进行缓冲、并通过分压器连接到 PWM 比较器、以使其与电流感测电路的信号电平兼容。 FB 引脚的有效电压范围约为2.5V 至4.5V。低于2.5V 阈值的控制电压会导致零占空比(脉冲跳跃)、而高于4.5V 的电压会导致全占空比(DMAX)运行。