This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:70W POE

Guru**** 2544770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817564/tps2373-70w-poe

器件型号:TPS2373

你好

   如果客户 POE 需要支持70W、 TPS2373-4是否具有合适的解决方案?  我们是否有适用于 TPS2373-4 EVM 的 EVM 和变压器尺寸? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    今天是美国的国庆节。 我们将能够在星期五尽早为您解答问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    是的、TPS2373-4是合适的选择。 如果客户尝试符合 PoE .bt 标准、请注意 PD (RJ45处)的最大输入功率为70W。 因此、虽然 EVM 的设计功率为70W (输出功率)、但应限制负载、使输入功率不超过71W。  

    如果您的解决方案是非标准解决方案、那么 PoE 设计的输出功率最高可达70W。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关尺寸的信息、请参阅以下链接中的变压器数据表。

    https://www.digikey.com/product-detail/en/wurth-electronics-inc/750343164/732-11879-1-ND/8548744

    对于 EVM 尺寸、PCB 为3.5x5.7英寸。 请注意、该器件尺寸较大、可通过测试点、电位器等评估设计(IC 和 DCDC)的特性 实际执行将要小得多。

    谢谢!