This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:12V/5A 隔离式解决方案

Guru**** 2543750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817293/tps2373-12v-5a-isolated-solution

器件型号:TPS2373

大家好、团队、

我的客户正在寻找12V/5A POE 解决方案、我向他们推广了 tps2373-4、但它只有一个5V/14A 参考设计、那么我们是否有12V/5A 隔离式参考设计?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    今天是美国的国庆节。 我们将能够在星期五尽早为您解答问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文 、

    谢谢。

    请帮助我们检查我们是否也有12V/5A 非隔离式参考设计。

    谢谢、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    对于这些功率级别、隔离式转换器更为常见。 非隔离式设计通常处于较低的功率范围内、因此遗憾的是没有符合这些规格的 PoE 参考设计。

    但是、您可以在降压论坛中询问他们是否有12V/5A 降压解决方案、然后您可以将其与 TPS2372-4等 PoE 控制器配对。

    如果您的客户最终想要寻找隔离式设计、请告诉我、我可以通过我们的 PoE 解决方案与您脱机联系。 谢谢!