This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:高输入电压应用

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817236/ucc28780-high-input-voltage-application

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UCC28711

您好!

我正在设计高电压反激式。 我的规格是:

187 Vac 至660Vac 输入(最常见的是600V)。 24V 输出时为10W。

我在研究 ZVS、以便在初级开关中获得最小损耗。 但是、数据表中指出、UCC28780针对高达265Vac 的电压进行了优化。 客户支持向我发送了使用 UCC28711的高电压反激式参考设计、但其效率在10W (65%)时并不是很好、我希望大于90%。 因此、我建议您了解有关在我的应用中使用 UCC28780的想法。

我特别想知道:

-265Vac 优化意味着什么?

-是否有办法对耗尽型 MOSFET 进行共源共栅编码、以便为 ZVS 感应+启动(开关节点)获得适当的击穿额定值?

-您预测有问题吗?

此致、

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28780可在您的输入电压范围内使用。 其应用范围为90V 至265V 交流、因此您的输入电压范围不同、这意味着您需要更多的设计时间、因为您的设计不能使用现有设计。

    在共源共栅耗尽型 MOSFET 上、为了获得正确的击穿、我们没有现有的方法。 您可能需要搜索以查找是否存在、或者您可能需要在工作台上进行设计并尝试查看是否正常。