This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1通信问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930, BQ78350-R1, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817267/bq78350-r1-bq78350-r1-communication-issue

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76930BQSTUDIOEV2400

大家好、

客户使用 BQ78350+BQ76930、两个芯片之间的直接通信没有问题。 他可以使用示波器捕获波形。 但是、BQ78350的 SMBus 总线没有波形、电源点的电压正常。 您是否能帮助解决此问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能帮我们解决这个问题吗?

    感谢您的提前帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    由于器件通电并在 I2C 总线上显示良好通信、因此与 SMBus 的通信应正常运行。 我建议他们参考《BQ78350-R1技术参考手册 》第16章中的说明:http://www.ti.com/lit/ug/sluubd3d/sluubd3d.pdf 

    如果仍无法解决问题、则应连接 EV2400并使用 BQStudio 与器件通信。 他们可以观察示波器或逻辑分析仪上的通信、以帮助了解通信协议。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回答。  客户将看到您提供的文档。 这里是 EV2300、对使用软件没有响应。 使用 IIC 测量 BQ76930数据没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    由于我们已经在另一个线程(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/816920)上讨论了此问题、因此我将关闭此线程、以使其更轻松、更不容易混淆。 我将响应另一个线程。

    此致、

    Matt