This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用降压/升压 PFC 和1%可调光反激式

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817744/recommend-buck-boost-pfc-and-1-dimmable-flyback

主题中讨论的其他器件:UCC28056UCC28742

100W PFC+反激

输入电压:90VAC-477VAC   、因此我们需要降压/升压 PFC。

输出电压:100W   我们需要1%可调光反激式。

您能给我一些建议吗?


非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信仰

    如果您需要降压/升压 PFC、我们建议您考虑 SEPIC PFC。   PMP5112是我们的其中一个器件的一个配置示例。

    如果您可以接受大于675V 的 PFC 总线电压、则可以使用 PFC 升压、这比 SEPIC 简单。  UCC28056是我们建议用于 PFC 升压的器件。

    对于反激式、我们建议使用 UCC28742。  光耦合器反馈将允许调节输出以满足任何调光要求。

    此致、

    Eric