This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:CS 引脚输入电路带宽(放大器和输出 RC)

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817719/ucc3895-cs-pin-input-circuit-bandwidth-amplifier-and-output-rc

器件型号:UCC3895

大家好、团队、

UCC3895 CS 在内部具有运算放大器电路和 RC 滤波器。  

请问是否有运算放大器电路的带宽信息和 RC 滤波器的值?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ting

    我没有该电路的带宽信息、因为它在控制器 IC 内部、TI 通常不会共享这些详细信息。 但是、请注意、该 IC 已广泛使用多年、没有任何问题。

    例如、如果您需要一些数字进行近似仿真、我建议您使用5MHz 的单位增益带宽和200ns 的 RC 时间常数。 请注意、这些是可用于仿真工作的代表性数字、但不一定是 IC 内部使用的值。

    此致

    Colin