This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [WTA] 12V 至4V 与放大器;3.3V 电源连接

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817737/wta-12v-to-4v-3-3v-power-supply-connection

器件型号:TPS563231

尊敬的 TI:

我想问一下我的项目、它需要来自12V 电池总线电源输入的两个输出电压3.3V (1A)和4V (2A)。
下面是将12V 转换为3.3V 和4V 的电路。 我的问题是:

1.此电路是否正确? 和;

2.两个 IC (TPS563231)是否都需要放置散热器以减少热量?

此致、

Faris Roslan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图正确。

    对于散热、散热器更好、但不需要。 (可能很难在如此小的封装中添加散热器)。  

    是的、由于封装较小、因此必须注意散热问题。 我建议您遵循 EVM 布局方法、在每个引脚附近添加过孔和足够的铜。

    http://www.ti.com/lit/ug/sluubt7a/sluubt7a.pdf