This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单通道的通道连接

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3630A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817748/channel-connect-for-single-channel

器件型号:LM3630A

你(们)好

我需要 LED 背光驱动器 IC。

我们的 LCD 模块具有2x6 LED 和单连接。

单通道 Vf=39V、电流为40mA。

但 Vout=39V 和正弦通道驱动器不包含该器件。

我的问题是、当 LM3630A 2 LED 通道相互连接时、通道电流可以是28.5mA*2=57mA 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

       是的、您可以将两个通道组合在一起、为您的应用提供40mA 电流。 但是、是否支持这一功能也取决于输入电压、这也受电流限制的限制。 以下是供您参考的常见问题解答:

       

    此致

    肖恩