This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818:MOSFET 在 UCC2818 PFC 下发生故障(如何在 UCC2818 PFC 中实现过流保护)

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816950/ucc2818-mosfets-are-failing-with-ucc2818-pfc-how-over-current-protection-can-implement-in-ucc2818-pfc

器件型号:UCC2818

尊敬的 TI 专家:

我们正在使用 UCC2818进行3kW PFC 设计。 W 使 PFC 工作。 但由于过流、MOSFET 在测试时经常失败。 当发生过流事件而不是关闭 PWM 脉冲时、MOSFET 会首先发生故障。如何在 UCC2818 PFC 中实现过流保护?

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    UCC2818具有一个计算器工具、可用于设置 PFC 转换器的输入功率限制。

    如果您知道自己的运行条件、则可以使用此计算器确定升压 MOSFET 的运行参数。

    然后、只需从目录中选择具有额定电压和电流的 MOSFET。

    您应从轻负载开始。 监控 MOSFET 的 V_DS 和 I_DS、然后在调试电路时缓慢增大负载。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果一切正常、我的 PFC 电路工作正常。 我们使用了设计工具并正确设置了功率限制。 我们有全桥转换器级、然后是 PFC。但是、如果全桥 转换器输出短路或调试时出现任何其他类型的错误、PFC MOSFET 将发生故障。 但实际上、PFC 应该检测过流并在发生故障之前关闭其 MOSFET PWM 脉冲、但情况并非如此。

    此致

    Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    如果您认为 PFC 在正确的功率限制下工作正常、我将无法提供帮助。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致

    John