This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:反向电流保护

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817417/tps2549-q1-reverse-current-protection

器件型号:TPS2549-Q1

您好!

TPS2549-Q1是否支持反向电流保护? 如果输入对地短路、而输出由于输出电容器而钳制在5V。

谢谢

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    如果器件已启用,TPS2549-Q1将不支持 反向电流保护。  

    如果器件处于禁用状态,则器件可以阻止输出电流(FET 内部体二极管不会受到影响,因为它已接地)。  

    Michael Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    在这两种情况下、反向电压(Vout>Vin)或电流是否会损坏器件?

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:  

    器件内部没有反向电流限制功能, 如果在 Vout 中施加电压,则电流应从 OUT 到 IN 引脚。 在这种情况下、该电压将充电至前端 DCDC 输出。 内部器件具有热保护功能。 当大电流从输出引脚流入 IN 引脚时、会导致 OTSD。  

    Michael