This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:如何实现冷热关断功能

Guru**** 2810935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817248/bq25601-how-to-confrim-thermal-shutdown-function

器件型号:BQ25601

尊敬的先生:

请告诉我如何确认热关断功能。
如何将 THERM_STAT 位设置为高电平(充电故障 REG09[5:4]设置为"10")?

我可以通过加热 IC 表面来确认热调节功能。
℃、IC 表面温度约为300 μ V。

此致、
Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiaki、

    当 IC 的结温升至160 C 以上时、会发生热关断。当器件进入热关断状态时、转换器将停止开关、低电平有效 INT 脉冲将被置为有效、并且充电故障位将报告热关断。

    此致、

    Angelo

    。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢你的答复。

    IC 的结温将℃高于160 μ V?
    我想知道测试方法。

    此致、
    Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiaki、

    我们通常通过将手持式热风枪直接指向 IC 来测试热关断。 这会将结温升高到160 C 以上、并导致器件进入热关断状态。

    以下是一些热风枪、可让您更清楚地了解我所说的内容: www.digikey.com/.../255

    此致、

    Angelo