This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS2595 RILM 问题

Guru**** 2517030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817371/tps2595-tps2595-rilm-question

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件:TPS2596

大家好、

我的客户计划将 Ilimit 设置为500mA。

客户想知道、如果电流限制小于最小电流限制时导致电阻值误差、器件的行为是怎样的。

建议的最大电阻值为5000欧姆。 我认为 当电阻值小于5000欧姆时、它的运行方式是正确的、但如果电阻值大于5000欧姆、则器件可能无法正常工作。

请检查一下吗?

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    该器件的额定 Rilm = 4487欧姆、对应于0.49A 的电流限制设置。

    对于 Rilm > 4487欧姆的任何值,该器件仍可工作,但不保证电流限制精度。 这是因为我们尚未将器件的额定 Rilm > 4487欧姆。

    您为什么不向客户推销 TPS2596? TPS2596可支持低至130mA 的电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    你还有其他问题吗? 如果不能,我们可以关闭这个线程吗?