This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25923:禁用输出电压

Guru**** 2531360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25923

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816091/tps25923-output-voltage-in-disabled

器件型号:TPS25923

大家好、

我正在使用您的产品为 Asus Tinker 板切换电源。

如果没有 Asus 主板,则它可以正常工作。 然而、当连接 Asus 电路板时、尽管 IC (EN 引脚为0V)被禁用、但输出端大约为1.5V。

此外、电路板的电源指示灯保持亮起、并且其有许多外设运行。

我希望在禁用时输出电压为0V。  

(注意:输出端有一个100K 的下拉电阻器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gokhan、

    当器件被禁用时、输出电压为1.5V、这是令人惊讶的。 您能否查看以下内容、

    • 请分享您的原理图以供审核
    • 当器件被禁用且电路板未连接时、BFET 引脚和输出端的电压是多少? **确保使用高阻抗(>10 Mohms)探针测量 BFET 引脚电压,因为来自该引脚的源电流非常低(2uA)。
    • 当器件被禁用并且电路板 被连接时、BFET 引脚上的电压是多少?
    • TPS25923是否是电路板的唯一电压源? 如果不是、当 TPS25923未连接时、电路板输入端的电压是多少? 这是为了检查电路板上的任何其他电压源是否会导致漏电路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • BFET 引脚未在该项目中使用。
    • 是的、TPS25923是唯一的电压源。
    • 原理图已附在下面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gokhan、

    即使您不使用 BFET、您仍可以测量它。 当器件被启用并且 Vin 高于 VUvr 时、应该存在 BFET。

    当器件被禁用时、BFET 上的电压应该为0V。  如果禁用器件时 BFET 处有电压、则 IC 可能会损坏。

    有没有任何原因导致 dVdt 电容高(100nF)? 启动期间的总输出电容和负载电阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gokhan、

    您能不能分享您的观察结果。

    如果您的问题得到解决,我们是否可以关闭此主题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gokhan、

    希望您的问题得到解决。 如果您有任何其他问题、请告知我们。