请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25923 大家好、
我正在使用您的产品为 Asus Tinker 板切换电源。
如果没有 Asus 主板,则它可以正常工作。 然而、当连接 Asus 电路板时、尽管 IC (EN 引脚为0V)被禁用、但输出端大约为1.5V。
此外、电路板的电源指示灯保持亮起、并且其有许多外设运行。
我希望在禁用时输出电压为0V。
(注意:输出端有一个100K 的下拉电阻器。)