This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:GPIO7的 POWERHOLD 函数

Guru**** 2767125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816894/tps659037-powerhold-function-of-gpio7

器件型号:TPS659037

您好!

在表11.TPS659037的 GPIO OTP 设置用户指南《为 AM574x、AM572x 和 AM571x 供电》(文献编号:SLIU011F)中、GPIO_7的引脚被描述为"10:POWERHOLD"。

 《TPS659037寄存器映射技术参考手册》中3.9.7 PRIMARY_BIASE_PAD2寄存器的 GPIO_7位似乎只有1位设置。
这是拼写错误吗?

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shigehiro Tsuda、您好!

     

    感谢您提请我们注意这一点、表11。 《为 AM574x、AM572x 和 AM571x 供电的 TPS659037用户指南》中的 GPIO OTP 设置有一个拼写错误、我们将在未来的修订版中更正此错误。 该字段应仅具有1位设置、请按照 TPS659037寄存器映射技术参考手册第3.9.7节 PRIMARY_BIST_PAD2选择位。

     

    谢谢、

    Jadyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jadyn、

    感谢您的快速回复。
    我理解表11。   《为 AM574x、AM572x 和 AM571x 供电的 TPS659037用户指南》中的 GPIO OTP 设置有一个拼写错误。

    此致、
    新义郎