This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:LDO 输入电源

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816922/tps659037-ldo-input-power

器件型号:TPS659037

您好!

即使向 PMIC (TPS6590379)的 LDO 34_IN、LDO 9_IN 和 LDOLN_IN (例如、由不同于 PMIC 的电源 IC 生成的2.5V 电源)输入了与 VSYS (VCC1)不同的电源、也没有问题?
我们正在考虑采用一种配置来降低 LDO 的损耗和发热。

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shigehiro Tsuda、您好!

    LDO 输入引脚可以使用不同于5V VCC1的电源,只要它在数据表 http://www.ti.com/lit/gpn/tps659037中的建议值内,就没有问题 。 使用由不同 PMIC 生成的2.5V 电源应该可以。 小于3.6V 的电源不应用于 LDOUSB_IN1、小于4.3V 的电源不应用于 LDOUSB_IN2。

    谢谢、

    Jadyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jadyn、

    感谢您的快速回复。
    我知道电源与 VSYS 没有什么不同的问题。

    此致、
    新义郎