请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC25702 现在、我的客户想知道分布、包括开关频率的温度特性。
您能否发送数据表中指定的以下 fsw 参数的分布数据?
数据表中指定的 FSW 参数:
测试条件:VFF = 0.8V 至3.2V
规格值: 最小90kHz/典型值100kHz/最大值110kHz
此致、
H. Someno
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在、我的客户想知道分布、包括开关频率的温度特性。
您能否发送数据表中指定的以下 fsw 参数的分布数据?
数据表中指定的 FSW 参数:
测试条件:VFF = 0.8V 至3.2V
规格值: 最小90kHz/典型值100kHz/最大值110kHz
此致、
H. Someno