This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25702:开关频率的分布数据

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816064/ucc25702-destribution-data-of-switching-frequemcy

器件型号:UCC25702

现在、我的客户想知道分布、包括开关频率的温度特性。

您能否发送数据表中指定的以下 fsw 参数的分布数据?

 

数据表中指定的 FSW 参数:

测试条件:VFF = 0.8V 至3.2V

规格值: 最小90kHz/典型值100kHz/最大值110kHz

 

此致、

H. Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu、您好!

    这是一个非常旧的器件、很抱歉我们无法提供原始测试数据。

    从数据表中可以看出 、振荡器频率 的精度为10%。 及其与温度的相关性、请参阅数据表中的图4。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我看你的评论。

    顺便说一下、  

    我知道该频率规格(100kHz+/-10%精度)包含建议温度范围的变化。    是这样吗?

    此致、

    H. Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu、您好!  

    是的、 在建议的工作温度范围内测试电气特性。

    此致、

    Teng