This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:在 CBOOT 上插入电阻器

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817605/lm73606-inserting-a-resister-on-cboot

器件型号:LM73606

我想在 CBOOT 上插入一个串联 电容为0.47uF 的小电阻器 、以提高 EMI 降压性能。
您能否建议推荐的电阻值及其可接受的范围?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨沃本-圣、

    您可以尝试使用4.7欧姆串联电阻器。 这限制了高侧 FET 的导通速度、从而减小了 dv/dt、从而有助于降低高频 EMI (但开关损耗略高)。

    此外,必须使输入陶瓷电容器尽可能靠近 IC 的 VIN 和 GND 引脚 ,这样可以最大限度地减少寄生环路电感,从而可能导致 SW 节点电压过冲和振铃。

    此致、

    Tim