This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2586:LM2586S-ADJ 组件烧写、隔离式反馈

Guru**** 2579915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817123/lm2586-lm2586s-adj-component-burn-isolated-feedback

器件型号:LM2586

你(们)好

我在使 IC 处理变压器次级侧的不同负载时遇到了一些问题、 很难判断它是控制器环路还是导致 IC 在启动期间烧坏的补偿电压、还是开关引脚上的过冲。

我在 Vin = 29V 的电压下运行、并在早期使用27、6V 的 TVS 进行钳位、该系列使用 SMA 二极管、但最近我尝试使用15V 齐纳二极管代替 TVS。

由于齐纳二极管增加了12V 电压时的裕度、因此现在不会接近65V 关断电压、该开关引脚可以处理。

此设计是使用应用报告 http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snva005b/snva005b.pdf 构建的

我使用变压器 WE-Flex EFD20中的所有绕组、并具有3种类型的电压输出、一个5V 隔离式绕组、我在独立的0V 接地平面下取3、3V 电压、还有一个5V 无隔离器、与初级侧的29V 接地平面相同的0V 接地平面。

是否可以通过电子邮件联系以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrik:

    您能否向我展示原理图和布局以及 IC 烧毁时的负载电流?

    您是否检查了 Vout、SW 波形? 它在轻负载条件下是否稳定工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否打开 PicoScope 示波器曲线?

    如果可以通过电子邮件将原理图和 IC 区域中部分布局设计层文件以及来自振荡器的图像发送给您、我会继续进行处理。

    我需要更密切的联系、因为它不是一个业余项目。 你有业务线吗?

    我检查了开关波形 Vout、看起来很好、是的、它在光照条件下工作稳定。 但是、如果我在初级侧电源上拔下所有标准负载、可能会出现一个具有不同波形的小蜂鸣声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我已作为 E2E 朋友向您发送请求、以便您可以将文件发送给我。 我将关闭该线程。