This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610

Guru**** 2573075 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817506/bq28z610-bq28z610

器件型号:BQ28Z610

你好  

我们使用 BQ28Z610电量监测计 IC 来监控2S 锂电池组。 器件似乎正常工作、但是 RSOC (充电状态)会定期指示0%、即使电池组已充电。 即使我们对电池组进行充电/放电、RSOC 似乎仍停留在0%。 BQ28Z610 正确恢复电量监测的唯一方法似乎是发送一条"解封"命令、后跟一条"重置"命令-然后恢复发送正确的 RSOC  

是否有人知道这种情况可能发生的原因? 以及如何防止这种情况发生?  

谢谢你  

斯蒂芬  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您首先需要校准、选择化学 ID、然后学习监测计上的容量。 如果没有这种情况、并且没有启用监测功能、您将只会进行库仑计数、这可能会导致错误。

    请按照此处的步骤  配置监测计。