请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 你好
我们使用 BQ28Z610电量监测计 IC 来监控2S 锂电池组。 器件似乎正常工作、但是 RSOC (充电状态)会定期指示0%、即使电池组已充电。 即使我们对电池组进行充电/放电、RSOC 似乎仍停留在0%。 BQ28Z610 正确恢复电量监测的唯一方法似乎是发送一条"解封"命令、后跟一条"重置"命令-然后恢复发送正确的 RSOC
是否有人知道这种情况可能发生的原因? 以及如何防止这种情况发生?
谢谢你
斯蒂芬