This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:HDQ/I2C 操作

Guru**** 2566955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817485/bq34z100-g1-hdq-i2c-operation

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

是否可以同时处理 HDQ 和 I2C? 也就是说、系统中有2台主机、但只有1个电量监测计。 该监测计具有 HDQ 和 i2c 接口。 我能否为 HDQ 分配1个主机、为 i2c 分配其他 o、并让它们同时与监测计通信?

如果不是该 IC、是否有其他电量监测计可以实现此目的?

谢谢、

高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    否、这些模式不是并发的。 您必须选择一个或另一个。 我们没有同时处理这两者的监测计。