This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95372BQ5M:工作结温?

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817079/csd95372bq5m-operating-junction-temperature

器件型号:CSD95372BQ5M

团队、

您能否提供工作结温?
热仿真需要该参数。

我可以找到仿真所需的其他数据(Theta 和 PSI)、但工作结温缺失。

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber、  

    您是指实际工作结温还是其他温度?

    实际工作结温与环境/电路板温度和器件上的功率损耗有关。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    我参考 SPRA953C 第12页的"建议工作温度":
    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=spra953

    建议工作温度器件工作的结温
    在设计寿命内以指定的性能持续运行。 器件的可靠性
    如果器件的工作温度高于此温度、则可能会降级。 某些器件将无法正常工作
    电气上高于此温度。 有时使用的另一个措辞是连续建议
    工作结温。


    在我们的案例中、工作温度(–40 125°C、来自数据表第4页)、在+125 C、是否与"建议的连续温度"相对应
    工作结温"?

    提前感谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 建议的工作结温范围为-40c 至125c。  

    谢谢

    钱