This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:在 webench 上选择外部 MOSFET

Guru**** 2815115 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1, LM5141, CSD18563Q5A, LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816737/lm5141-q1-the-external-mosfet-selection-on-the-webench

器件型号:LM5141-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5141CSD18563Q5ALM25141-Q1

尊敬的团队:

当我使用 Webench 仿真 LM5141-Q1时、他们建议的 MOSFET 为60V、50A。  我是否需要如此高的额定 MOSFET? 您是否有此类文档来描述如何选择 MOSFET 的额定值?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    某些5 x 6mm 封装 MOSFET 的额定电流为50A、但它们在脊医中无法承受此类电流。 但是 、如果环境温度较高、则需要5 x 6mm 封装的热性能。

    如果您不需要汽车级、请考虑使用 CSD18563Q5A 60V NexFET。 请注意、RDS (ON)的额定值必须为 Vgs = 4.5V、因为 LM5141的栅极驱动振幅为5V。

    我们最近 上传了 LM5141-Q1快速入门文件的新版本-可从产品文件夹下载该文件。 请使用此工具来帮助选择组件和计算功率损耗。 例如、在2.2MHz 的开关频率下、1.5uH 电感就足够了(假设分流电阻为9m Ω)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的帮助!

    能否给我发送  一份 LM5141-Q1 快速入门文件副本、我找不到。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    以下 是 LM5141-Q1和 LM25141-Q1快速入门计算器的链接:

    http://www.ti.com/tool/lm5141design-calc

    http://www.ti.com/tool/lm25141design-calc

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的帮助!

    此致、

    雪利