This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:TPS55340在电流为400mA 时不稳定输出纹波

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817391/tps55340-tps55340-not-stable-output-ripple-at-400ma-current

器件型号:TPS55340

大家好、

客户发现、当输出电流大于400mA 时、TPS55340不稳定。

输入电压为3.7V、输出电压为19V。 是否有改善重负载响应的建议? 谢谢。

图1远程信息处理

图2输出电流  

图3输出电流周期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    在负载动态期间、纹波将大于正常输出条件。 这是一种正常现象。 为了使动态纹波更小、它们可以"双"输出电容器、并将 RCOMP=R8488增加到5.1k。