This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3475:输出不符合预期

Guru**** 2529110 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD25402Q3A, LM3475

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816680/lm3475-output-is-not-as-expected

器件型号:LM3475
主题中讨论的其他器件:CSD25402Q3A

IC 的输出不符合预期。 根据计算、它应该是4.2V、但我得到的输出大约为5.3V。  

空载条件下的输出电压波形性质符合预期、但在负载条件下、它将进入软启动状态。

反馈引脚上的电压约为1.5V、而电压应介于0.8V 和0.82V 之间

使用的组件:

使用的 MOSFET 是 CSD25402Q3A

使用的二极管是 SD1206S040S2R0

Rfb1 = 47k Ω

Rfb2 = 11k Ω

输入电容= 470uF (电解电容)+ 47uF (陶瓷电容)

输出电容= 220uF (铝电解电容)+ 47uF (陶瓷电容)

我要在下面附加输出波形的捕捉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manali、

    最可能的问题是47uF 陶瓷输出电容器。  LM3475是一款滞环转换器。  它依赖于输出上的显著纹波含量。  尝试移除该电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生。 这个答案解决了这个问题。 您能解释一下吗?

    但还有一些问题。

    在空载条件下、输出大约为5V、而预期输出为4.2V。

    观察到的栅极开关频率大于2MHz、而 IC 的最大限制为2MHz。