This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A30-49EVM-567:+/- Vin、用于初始操作

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A30-49EVM-567
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816994/tps7a30-49evm-567---vin-for-initial-operation

器件型号:TPS7A30-49EVM-567

在 用户指南(SLVU405–2010年8月)中、建议将+/-18V 用于电路板的初始操作。 在我的应用中、我有一个+/-24V 的固定输入电压源、使用一个简单的开关手动控制该电压源。 开始使用+/-24V 时是否有危险、或者+/-18V 建议的原因是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    TPS7A30-49EVM-567用户指南包含一些在+/-18V 输入电压下使用的范围 。 初始操作建议可与这些范围一起使用、以帮助客户熟悉 EVM。  

    电路板上的所有组件的额定电压都更高、可在 BOM 中进行验证。  因此、您可以(并鼓励)在应用条件下在应用的早期原型设计阶段使用 EVM。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您为我澄清这个问题!

    此致

    Stephan