This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VDD 降至 VIT 以下时的复位 IC 和传播检测延迟

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840, TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817254/reset-ic-and-propagation-detect-delay-for-vdd-falling-below-vit

主题中讨论的其他器件:TPS3840TPS3890

我们正在以下条件下查找复位 IC。

 VDD=~5V

 阈值电压= 2~3V

 延迟时间=可调

我们找到 TPS3840。

但我们担心 VDD 低于 数据表第6页中 VIT 的传播检测延迟。

(典型值15µS Ω 和最大值30µS Ω)

这对我们的客户来说时间很长。

您知道吗?建议的复位 IC:低于 VIT 的 VDD 的传播检测延迟更短。

(越短越好)

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takahiro  

    电源电流和延迟之间始终存在折衷。 更快的监控器需要更大的电流。

    TPS3890在 VDD = 5.5V 时的典型 TPDHL = 8us、但其额定功率高于 TPS3840。

    此致

    Trailokya