This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:在没有 I2C 配置的情况下打开电源

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817195/tps65400-turn-on-the-power-supply-without-i2c-configuration

器件型号:TPS65400

您好!
我的 PCB 设计有问题。 遗憾的是、我在设计时未考虑配置的 I2C 访问。

我想问您:

  1. 有一种快速的方法可以在不对 IC 进行编程的情况下将其取消置位? 我测量了生成的电压 VDDG、VDDA 和 VDDD、AR 都正常。 问题是4个 EN 通道的值设置为"0"。 我可以将其连接到 VDDD、VDDG 或 VDDA?

  2. 如果唯一的解决方案是通过 I2C 对其进行配置。 您能帮我提供有关如何设置 IC 的建议吗? 我需要一种基本方法来在插入 VIN 时打开4通道。 而不会出现订购顺序或其他问题。

感谢你的大力帮助
此致

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    为器件加电无需 I2C。 EN 引脚的配置是什么? 您可以尝试将它们设置为浮动。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的快速回复。
    4x EN 引脚连接到电容器。 请参阅随附的架构。

    感谢你的帮助
    此致
    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    ENx 是内部上拉电阻器、如果仅连接电容器、则应能够启用...

    您是否测量了 ENx 上的电压? 如果为逻辑低电平、您可以使用外部电源、或上拉至 VDDD、然后查看是否可以为器件加电。

    谢谢!

    此致、

    Hao