This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22953:TPS22953电源正常输出低电压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22953, TPS63020, TPS62006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816139/tps22953-tps22953-power-good-output-low-voltage

器件型号:TPS22953
主题中讨论的其他器件: TPS63020TPS62006

大家好、我找不到 TPS22953 PG 引脚驱动能力的任何规格、那么某些指定电流的输出电平是多少?

TI 的许多器件(例如 TPS62006、TPS63020)在电源正常状态下具有非常低的(uA 范围)驱动能力、因此、如果您将此参数包含在数据表中、我将不胜感激。

我知道这不是投诉部门、但我认为当电源正常输出几乎不能将一个标准逻辑器件输入(输入泄漏=+-5uA)与一个大小合理(<=1meg)的上拉电阻器一起驱动到5V 电源时、这会有点烦人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalle、

    根据相似的器件、当被下拉时、电流为1mA 时、PG 引脚上的电压(V_OL)大约为0.1V 至0.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreya、

    感谢您的输入、但无法获得有关该特定器件的更多具体信息? 我是否应该根据不应在数据表中省略的标准参数来设计高质量产品?  

    这个答案给我带来了更多问题、让我能够确定您的答案:"相似器件"...这意味着什么? TPS22953与哪一个类似? 有很多电源开关、哪些因素使它们具有相似的特性? 在什么方面类似? 相同的额定电流、相同的额定电压、相同的封装、相同的 PG IP 块、或者什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalle、

    我可以通过内部测试确认、电流为1mA 时、低电平时 PG 引脚上的电压小于0.1V。 根据这些数据、我们会将其在1mA 时的最大电压为0.1V。 我希望这一回答对你的工作来说足够具体。

    就"类似器件"而言、该器件具有与我们产品系列中其他负载开关类似的 PG 电路。

    感谢您为您的设计选择 TI 电源开关、非常感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shreyas、

    可以了。 我有一个10k 上拉至5.4V 的电压、因此我认为它应该在过热情况下与接口电路兼容。

    BR、
    Kalle