This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:LP50X:精确为0%或100% PWM 的引脚输出

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816656/lp5024-lp50x-pin-output-at-exactly-0-or-100-pwm

器件型号:LP5024
主题中讨论的其他器件:LP5036

我想知道该器件是否具有针对以恰好0%或100% PWM 驱动的引脚的无毛刺脉冲输出。
换句话说、如果我将给定通道配置为100%亮度和100%颜色、该通道是否是稳定的有源开漏数字输出?
如果通道设置为0%亮度和0%颜色、它是否会持续三态?

用例:采用器件的"剩余"输出引脚作为公共数字输出来驱动其他 CMOS 逻辑。

我猜同样的答案适用于 LP5032、 LP5036、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    0%表示高电平、100%表示低电平。

    由于它是漏极开路、因此您需要在 PWM 为0%时拉高。