This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC6596:TPIC6C595 TPIC6596

Guru**** 2814635 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC6C595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816890/tpic6596-tpic6c595-tpic6596

器件型号:TPIC6596
主题中讨论的其他器件:TPIC6C595

 通过施加到的 TPIC6C595微控制器连接的继电器会影响的工作效果。 尽管使用了不同的方法、但我们无法消除噪声。 因此、我们希望使用 TPİC6596而不是 TPİC6C595。 继电器开关电压为~ 500V、 此外、我们还在等待您提出降低寄存器噪声的建议。
提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aygun、  

    您是否意味着噪声来自 IC? 从我的经验来看、IC 不应该是噪声源、相反、继电器电感通常是噪声源、可以通过增加驱动频率来解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、噪音来自继电器、我们希望消除此噪音。 请给我更多的建议。

    我将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用多少频率来驱动继电器? 是否可以将其提高到20kHz 以避免可听的噪声?