This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944A:FLT 和 PGOOD 电流能力

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25944A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816580/tps25944a-flt-and-pgood-current-capability

器件型号:TPS25944A

尊敬的*:

 TPS25944A 可以从 FLT 和 PGOOD 引脚驱动多少电流来直接驱动 LED? 还是需要添加 MOSFET?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    FLT 和 PGOOD 引脚 可安全地灌入5mA 电流。 请注意限制最大值 电流低于10mA  

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakes:

    只有一件事。

    A)

    对于 FLT 引脚、当出现错误时、我希望红色 LED 亮起、因此我从1v8或3V3 ->串联电阻(限制为5mA)->二极管阳极->二极管 阴极->连接到 FLT 引脚、 当 FLT 拉低时、LED 将亮起、这是正确的吗?

    B)

    关于 PGOOD、PGOOD 最初为低电平、当达到电源正常状态时、它将变为高电平、因此 此时我需要让绿色 LED 亮起、 为了驱动这个绿色 LED,我需要一个通过具有上拉电阻的 PGOOD 信号打开的 N-MOSFET,或者是否可以在没有 MOSFET 的情况下完成该双路 LED?

    例如、 将阳极连接到 PGOOD 引脚、并向3V3添加1k 上拉电阻、然后将阴极连接到 GND?

    此致、

    David。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    两个电路都可以正常工作、这也是我们在 EVM 上使用的方法。 请参阅 http://www.ti.com/lit/ug/slvua56/slvua56.pdf 中的原理图

    无需任何外部 MOSFET。  

    此致、

    Rakesh