This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:LM5160A 能否提供2A 电流以实现最大输出电流?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160A, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816876/lm5160a-can-lm5160a-supply-2a-to-output-as-the-maximum

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件: LM5160

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 LM5160A 用于他们的新产品。

 客户担心器件的最大输出电流。 他们想知道在 VIN=7V~31V 和 VOUT=5V 条件下、器  件是否能够在发生残差时提供2A 输出电流、因为 LM5160数据表(SNVSA03E)中典型应用的某些图中的最大电流为1.5A。

 请给我回复。 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakai San、

    是的、它的额定输出电流为2A。 我们将其从原始1.5A 规格增加到了2A、 但一些图未更新以反映这一点。 只需选择电感 器、即可将峰值电流保持在最小电流限制设定点以下(约25%纹波电流)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Tim、

     非常感谢您的快速回复。

     我可以很好地理解。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。