This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:为什么我们在第36页使用 PMOS BATFET 的典型应用?

Guru**** 2524850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816889/bq24725a-why-we-use-a-pmos-at-page-36-typical-application-for-batfet

器件型号:BQ24725A

您好!

数据表第36页的图26。

为什么我们将 BATDRV 保持未连接状态并将 PMOS 用于 BATFET? 与其他图不同、我们使用 NMOS 并将栅极侧连接到 BATDRV。

这样配置是否有任何好处?

此外、此配置是否仅适用于5V 输入1S 电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    对于大多数应用、我们建议使用 BATDRV 信号来驱动 NMOS BATFET、如图25所示。 但是、对于单节电池应用、VBAT 可能低于 UVLO、在这种情况下、BATDRV 可能无法驱动 BATFET、如下表所示。

    图26所示的 PMOS 解决方案是一种权变措施、可用于避免单节电池充电出现此问题。 但是、如果您要为单节电池充电、我们建议使用专用单节电池充电器、而不是 BQ24725A。

    总结:
    1)多节电池应用:使用 BATDRV 信号驱动 NMOS BATFET
    2) 2)单节电池应用:我们建议使用专用单节电池充电器。 但是、如果您希望使用 BQ24725A、则可以使用图26所示的 PMOS 解决方案。

    此致、

    Angelo