请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24725A 您好!
数据表第36页的图26。
为什么我们将 BATDRV 保持未连接状态并将 PMOS 用于 BATFET? 与其他图不同、我们使用 NMOS 并将栅极侧连接到 BATDRV。
这样配置是否有任何好处?
此外、此配置是否仅适用于5V 输入1S 电池?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Howard、
对于大多数应用、我们建议使用 BATDRV 信号来驱动 NMOS BATFET、如图25所示。 但是、对于单节电池应用、VBAT 可能低于 UVLO、在这种情况下、BATDRV 可能无法驱动 BATFET、如下表所示。
图26所示的 PMOS 解决方案是一种权变措施、可用于避免单节电池充电出现此问题。 但是、如果您要为单节电池充电、我们建议使用专用单节电池充电器、而不是 BQ24725A。
总结:
1)多节电池应用:使用 BATDRV 信号驱动 NMOS BATFET
2) 2)单节电池应用:我们建议使用专用单节电池充电器。 但是、如果您希望使用 BQ24725A、则可以使用图26所示的 PMOS 解决方案。
此致、
Angelo