This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:CC/CV 不稳定性

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19537Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816723/lm5117-cc-cv-instability

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件:CSD19537Q3

您好!

我正在尝试实现 CC 降压、并使用此应用手册作为我的指南 http://www.ti.com/lit/an/snva829/snva829.pdf。 我的输入为57伏、我希望输出在20-45V 范围内以300kHz 的频率提供恒定的6A 电流。 我使用提供的 Excel 文件来调整组件的大小、下面给出了完整的电路。 开关为 CSD19537Q3 http://www.ti.com/product/CSD19537Q3 、电感器为 Coilcraft XAL1510-333MEB https://www.coilcraft.com/xal1510.cfm

我现在使用 CR 模式下的电子负载作为负载。 当负载电阻大于14欧姆时,转换器提供稳定的 CV,但开关节点看起来是奇数(参见附件)。 当负载电阻降至14欧姆以下时、转换器会变得不稳定、大概是因为它开始进入 CC 模式并且出现问题。 如果能深入了解我可能会发生的错误、我将不胜感激、如果需要、我可以提供额外的探头图像。

谢谢

e2e.ti.com/.../1033.lm_2800_2_2900_5117_5F00_quick_5F00_start_5F00_hv_5F00_calculator-V1.5.xls





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    请严格遵循应用手册中给出的设计方法。   

    对于您的电路设计、您将产生1.2V 的 CMave 输出电压。  您必须具有从 CM 到 GND 的 FB 电阻分压器网络、并将分压器点连接到 FB 节点。  将 Rfbb 设置为10k (底部 FB 电阻器)、Rfbt 计算为5k (顶部 FB 电阻器)。   一个很好的起点是使用应用手册中所示的补偿组件。

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指应用图3中给出的原理图吗? 这在很大程度上是我的电路的主要来源。

    我有从 CM 到 FB 再到 GND 的分压器。 顶部电阻为3.7k (与应用手册相同)、底部为10k (与应用手册相同)。 我使用的电压并联稳压器具有不同的基准电压(APP 中为2.5与1.25)、因此这些电阻器略有不同、但总的来说、它们主要是重叠的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 Jason、

    您说的对、您确实在正确的位置放置了电阻器。  将顶部 FB 电阻器从3.7k 更改为5k。

    对于 从 FB 到 Comp 的 RC (R9/C8)组件、请使用1k 和100nF 作为起点。  这应该会使环路稳定吗?

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将3.7k 切换为5k、并将1k 和100nF 置于 COMP 环路中、但我仍然不稳定。 这是 Rload = 10欧姆时的 CM 节点。 似乎是因为 Cres 而引起的转售?  




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我可以看看您的布局吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里。



    e2e.ti.com/.../LM5117-Buck.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jason、

    在我仔细检查布局之前、您可以为我做最后一件事。  请参阅应用手册中的图3。  请注意、有一个 RC (R11和 C19)。  您能否添加并重新检查。使 R11 = 1k 且 C19 = 10nF。

    仅供参考、您处于 CV 模式、负载= 10欧姆、从 CV 到 CC 的过渡点附近没有任何位置。  这将在6A 输出电流时发生...  即 Rload ~6欧姆。

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 R11很短、C19是"不填充"(?) 我没有将其包含在我的布局中。 我可以跨引脚将 C19添加到电路板上、但如果不挖开布线、则无法生成 R11。

    在 CC/CV 边界上是合理的、但是、如果 Rload 为12或6欧姆、我会得到振荡不稳定行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    不稳定性通常由以下因素引起:

    1、补偿—排除了 Rload 小于6欧姆时 Rcomp 和 Ccomp = 1k/100nF 时仍然不稳定的情况

    输入滤波器不稳定-即使您在 VIN 处没有滤波器、但您使用的是具有寄生电感的长输入电缆。  需要并联阻尼。  建议使用至少为所用 cin 陶瓷电容器4倍的大容量输入电容器。  如果可以、建议10倍、ESR 为~0.5欧姆或更大。

    3.布局。  如果 Rcom/Ccomp 和 r11和 C19完全排除了1、则这是最关键的原因。

    从您发布的布局中、电流感应输入看起来不是理想的、看起来您将 CSG 接地到 DAP?  此外、模拟 GND 覆铜看起来不理想?

    请参阅随附的、并严格遵守中的指南。

    希望这对您有所帮助?

    e2e.ti.com/.../lm5117-Floor-plan.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚14 (PGND)连接到 DAP、而我以差动方式运行 Rsense 线。  

    我在输入端添加了300 μ F (3x100uF)电子元件、但仍然不稳定。  

    我无法添加 r11和 C19、因此如果这是问题、则必须重新制作电路板。  

    如果我重新制作电路板、应该对 AGND 进行什么更改? 它目前是星形配置、并且覆铜区具有最小的开孔。





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我建议您密切关注我发送的文档、使用低 Z 路径将所有小信号组件绑回 AGND 多边形覆铜区、然后将其路由回器件的 AGND 引脚(如 PDF 中所示)。

    完成与我之前发送的内容非常匹配的布局后、请随时在论坛中打开另一个主题。  我们可以提供其他帮助。

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确理解这一点、接地连接应位于 AGND 引脚和 DAP?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    正确、将所有小信号组件直接连接到 AGND 引脚、然后通过 AGND 引脚将 AGND 引脚缝合到 DAP。

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已使用新更新的布局制作新主题帖  

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/817211

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jason、

    我将关闭此主题。