This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755EVM-894:原理图

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23755EVM-894, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817164/tps23755evm-894-schematic

器件型号:TPS23755EVM-894
主题中讨论的其他器件: TPS23755

您能否提供表示 TPS23755EVM-894的 Cadence / Orcad EDIF 原理图文件、或仅表示生成12V 直流输出的 TPS23755原理图。

谢谢

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    遗憾的是、我们在 Altium 而不是 Cadence 中设计 EVM 和参考设计。 如果需要、我可以向您发送原始 Altium 文件。 请告诉我、我可以向朋友发送离线发送文件请求。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尔文:

    非常感谢您的快速响应并提供帮助、我非常感谢。  我将在 Cadence / Orcad 上重新创建一些电路和相关的库部件。  

    再次感谢

    此致

    肖恩