This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:FFM 运行

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817198/lm5180-ffm-operation

器件型号:LM5180

我查看的是 LM5180的数据表。  当负载为低电平时、此控制运行在频率折返模式(FFM)下。  在 FFM 模式下、电流强制为0.3A、频率更改以满足该电流、还是只是峰值电流限制?

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    是的、在 FFM 模式下、峰值电流始终达到0.3A、并且 FSW 会相应地进行调节。 这是为了在次级侧留出足够的二极管导通时间来实现正确的输出电压样本。

    此致、

    Tim